请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3305 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66、
您好!
我的客户希望确保在启动阶段和未应用 Vcc 时开关处于关闭状态。
我们正在研究两个部分、但如果您认为有更好的部分、请告知我们。
输入为3.3V
信号 A 和 B 仅用于 CPU 完成的电压测量。
客户查看的部件如下:
SN74CB3Q3305和 SN74LVC2G66
谢谢。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望确保在启动阶段和未应用 Vcc 时开关处于关闭状态。
我们正在研究两个部分、但如果您认为有更好的部分、请告知我们。
输入为3.3V
信号 A 和 B 仅用于 CPU 完成的电压测量。
客户查看的部件如下:
SN74CB3Q3305和 SN74LVC2G66
谢谢。。。
卡迈勒
为了确保 Vcc = 0V 时信号路径为高阻态、您需要找到一个具有数据表中指定的条件的开关。 该规范由许多不同的名称调用:IOFF、断电保护、Ipoweroff 等、但它们都描述了 Vcc = 0V 时信号路径泄漏的特征
SN74CB3Q3305器件的数据表中具有此规格、但 SN74LVC2G66没有。
您可以在我们 的 TI.com 开关搜索工具上搜索具有此断电保护功能的所有开关。
谢谢、
Adam