This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:TS5A22364-Q1信号范围处于关闭状态

Guru**** 2570085 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/638679/ts5a22364-q1-ts5a22364-q1-signal-range-in-off-state

器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A22364

表1说明了通过 IN 引脚选择的信号路径、例如 NC 到 COM 或 NO 到 COM、但表2非常混乱。

也就是说、

  • 在关断状态信号路径的情况下、表2的最小值全部为0V。
  • 这是否意味着在关闭状态时、负被阻断、正极被传递?
  • 如果正弦波注入 COM 引脚且 IN=H、则我们期望信号没有路径。
  • 但 NC 路径上有来自 COM 的正信号吗?

我认为这在开关运行中是没有意义的、在未选择的路径(关闭状态)上应该没有正泄漏。

表2显示正/负将在所选路径上传递、但在未选择的路径上仍然存在正。

如果我被误解、请告诉我、或者澄清表2。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    表2用于补充最大绝对值和推荐工作表。  

    绝对最大值表指出 、如果将 NO 和 NC 引脚上的电压保持在指定范围内、则不会损坏器件或存在长期可靠性问题。 该规格的注4指出、如果观察到电流钳位额定值、则可以超过额定电压范围、最高可达5.5V。

    TS5A22364器件具有一个分流电阻器、可在选择其他路径时连接到 NC 和 NO 引脚。  当再次选择未使用的路径时、该分流电阻器用于在未使用的线路上耗散电荷、以减少音频应用中的噼啪声。  

    根据上面的绝对最大值表、流经这个分流电阻器的电流必须被限制在<20mA。  

    建议在 导通和关断条件下将 COM、NC 或 NO 引脚上的信号摆幅保持在指定范围内、并且删除了数据表前面的建议和绝对最大值表。  建议 在未使用的信号路径上使用>0V 的电压、以帮助防止大泄漏电流流经分流电阻器、从而可能超出20mA 电流限制。  

    如果正弦波被注入 COM 引脚并且 IN=H、那么您将期望在 NO 引脚上看到正弦波、而 NC 上没有看到任何正弦波。  

    表2是在 NO 和 NC 上同时以0V 为中心的两个正弦波的情况、 通过连接 到 OFF NC 或 NO 引脚的分流电阻器在 OFF 信号路径上存在大泄漏电流的风险。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

    感谢您的反馈。

    您确认、如果正弦波被注入 COM 和 IN=H、则 NO 上将出现正弦波、NC 上没有任何正弦波 对吗?

    BR

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    数据表中的真值表显示、如果 in=H、则 COM 到 NO 的路径将打开、COM 到 NC 的路径将关闭。

     数据表还描述了通过关断隔离通过关断路径的信号量。  这表明 COM 引脚上的100kHz 信号将衰减-66dB。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、

    Adam