This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:外露散热焊盘连接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/639803/sn74cbtlv3251-exposed-thermal-pad-connection

器件型号:SN74CBTLV3251

 SN74CBTLV3251的外露散热焊盘是否应连接到 GND?

我假设是、但数据表未明确指定、我看到一些奇怪的器件希望将其连接到 VCC。

此致、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    散热焊盘可以连接到 GND、但不一定连接到 GND。 它可以连接到任何铜平面、从而为您提供更好的散热器性能。

    在大多数设计中、GND 布线和平面无处不在。 这就是大多数设计人员将在 GND 上连接散热焊盘的原因。