This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:怀疑开关和微控制器之间存在偏差

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TS5A3160, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/638814/ts5a3160-getting-doubts-conection-between-switch-and-micro-controller

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他部件:TPL5110CC3200

您好!

我学习了 Ts5a3160开关的文档。 和 TPL5110微型计时器

我想  通过开关(TS5A3160)连接 nano 计时器(www.ti.com/.../TPL5110和 micro 控制器(cc3200)。

1>我已将微型计时器的 DRV 引脚连接到开关的 IN 引脚

2>我将 COM 引脚连接到 CC3200的 VDD 引脚(是否正确?)

我不确定我们必须连接这些引脚的交换机(NO、NC)的其余引脚是什么?

请帮帮我。

谢谢、此致、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关的用途是什么? 您实际上要解决什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

     

    就我对您的应用的理解而言、我看不到开关可以安装在哪里。  

    这是我们的开关功能表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,范文,

    我使用此开关通过使用纳米计时器(TPL5110)来控制微控制器(cc3200)的功率。

    请帮助我如何通过开关(TS5A3160)连接这两块电路板。

    我在连接方面感到困惑。

    提前感谢。

    此致

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clemens Ladisch、
    我使用此开关通过使用纳米计时器(TPL5110)来控制微控制器(cc3200)的功率。

    请帮助我如何通过开关(TS5A3160)连接这两块电路板。

    我在连接方面感到困惑。

    提前感谢。

    此致

    Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么要使用 TS5A3160而不是简单的 P 沟道 MOSFET (如 TPL5110数据表中所示)?

    无论如何、TPL5110会将其 DRV 输出设置为低电平以打开、因此您必须通过 COM 和 NC 引脚连接控制器的电源、并保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clemens Ladisch、
    感谢您的回复、
    TS5a3160是超低泄漏开关、这就是我使用它的原因。
    微控制器通过毫微计时器关闭电源后如何从睡眠模式唤醒、我对此感到困惑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有电源、控制器将无法唤醒。 控制器在电源打开时将重新启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens Ladisch
    这有助于我澄清我的疑虑
    此致
    Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens Ladisch、
    tpl5110纳米计时器的 DRV 引脚会持续向开关发送唤醒信号(具体取决于我们使用电阻设置的时间)、以唤醒微控制器是否正确?
    此致
    Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于 TPL 的配置方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 ReplyClemens Ladisch、
    我的最后一个疑问,
    TPL5110 EVM 中的单次触发模式和计时器模式有何区别?
    我学习了文件,但我理解
    请帮帮我

    此致
    Ashok
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    配置为计时器模式后、TPL5110会定期向 MOSFET 发送 DRV 信号以开启 μ µC。 […]

    TPL5110也可以在单次触发模式下工作。 在该模式下、在 TPL5110上电时仅发送一次 DRV 信号以开启 μ µC。