This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:输入和输出电容器

Guru**** 2505905 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/638384/cd4066b-input-and-output-capacitor

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件:SN74HC4066

你(们)好

我对该器件有疑问。 是否可以在输入或输出线路中添加任何电容器?

如果可能、我们可以添加多少?  

我在数据表中看到了一些规格、例如输入电容器和输出电容器。

这是引脚(端子容量)的电容器吗? 或者、这是我们可以添加到输入或输出中的电容器吗?

另一方面、只有 VDD=5V 以上的规格。 在 VDD=3.3V 时是否可以使用该电压?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些指定电容是芯片本身的寄生电容。

    数据线可以处理模拟信号、即您可以连接的电容器上没有上限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的快速回复。
    我了解电容器。

    电源电压如何? (我们可以在 VCC=3.3V 时使用吗?)
    我知道建议的电压范围是3~18V。 不过、数据表上的规格仅大于5V 电源。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该芯片将在3.3V 电压下工作、但无法保证其工作效果如何。 换句话说、导通状态电阻可能相当高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    在最坏的情况下、3.3Vdd 时的 Ron 是多少? 它可能不是保证值。 但是、我们需要知道最坏的情况。

    此致、

    本志本

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的值将是一个保证。

    此值对于3.3V 未知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他开关选项可提供较低的导通状态电阻、我可以使用 4 通道1:1 SPST 器件的开关搜索工具找到这种电阻。  您对 SN74HC4066有何看法?   您尝试对开关执行什么操作?

    谢谢、

    Adam