This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:该开关的输入是否可用作输出? 5V 上拉电阻是否会使麦克风信号失真?

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/638179/ts5a22364-q1-can-the-input-of-this-switch-be-used-as-an-output-will-a-5v-pull-up-distort-mic-signal

器件型号:TS5A22364-Q1

E2E、

[第1季度]

我的原理图是输入是 COMx、输出是 NOx、但输入是 NOx、输出是 COMx 数据表中的 COMx。

从 COMx 到 NOx 是否允许?

 

[第2季度]

VCC=3.3V、信号范围为±2V。

在 NO1上放置5V 上拉电阻、用于 MIC 信号诊断。  我担心5V PU 可能会使 MIC 信号失真。

这是否会对 MIC 信号造成失真?

如果它可能使 MIC 信号失真、那么如何串联旁路电容器以消除直流偏置呢?

 

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    [A1]

    COM 和 NO/NC 是可互换且双向的。  您可以将 COM 或 NO/NC 视为输入。  您可以想象 TS5A22364-Q1在内部开关闭合时是一个电阻器、它允许 COM 和无/NC 连接。

    [A2]

    我假设您的5V 上拉方案将您的-2V 偏置为正。 TS5A22364-Q1不需要您这么做。 当 Vcc 为3.3V 时、它允许-2.2V ~ 3.3V 的电流在没有任何直流偏置的情况下通过。