This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:电源轨的输出电平?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/637888/tmux136-output-level-to-rails

器件型号:TMUX136

TMUX136的输出电平是否包括电源轨、而不会降低性能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、  

    感谢您的提问。  

    只要开关在我们建议的工作条件(即输入/输出高达3.6V)下工作、我们就可以保证数据表中的电气和动态特性。 开关可在不中断的情况下以绝对最大额定值运行、但我们无法保证数据表中的规格超出建议的运行条件。  

    器件的工具文件夹中提供了 SPICE 模型、可让您仿真所需的规格。  

    您能不能再详细介绍一下您的应用? 您的系统在4.8V 时是否需要6GHz?  

    也许我们可以通过更多地了解您的应用来帮助您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 这就是我希望得到的答案。 多路复用器用于在两个 DAC 之间切换、其中一个 DAC 的更新速率为170MHz、并生成振幅约为200mV 的脉冲序列。 当 DAC 馈入5个多路复用器时、我们希望减小容性负载。 VCC 为2.5V、我们希望输出能够一直摆动到零并具有快速稳定时间。 器件看起来很适合、除非我缺少某些东西。

    此致

    Bernard