主题中讨论的其他器件: TS12A44515、 SN74HC4066
大家好、团队、
我希望您能帮助我回答一个简短的问题。
我将查看我们的 TS12A4451x 器件、并将其与竞争对手的74LVC4066PW 进行比较
交叉 参考工具建议 TS12A44513具有2个 NC 和2个 NO 路径、但 另一个器件似乎具有4个 NO (常开或“OFF”)路径。 这只是其中的一个差异,但似乎是主要的差异。 我想告诉大家、TS12A44515是更适合还是适合其他器件一起使用。
一般而言、您能否查看该其他器件和我们的器件、看看是否存在其他主要差异? 我看到的另一个问题是、我们的器件具有更大的输入电压范围:
2V -> 12V (TI) 与1.65V -> 6.5V (Nexperia)
-0.2V -> 13V (绝对最大值 TI)
请告诉我、您是否可以帮助澄清这一点。 谢谢!
此致、
Saqib Mohammad