This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:您是否具有电源电压为1.8V 的4:1多路复用器并支持 SPI 和 I2C 信号

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G53, SN74CB3Q3257, SN74CBT3253, SN74LVC1G3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/637551/sn74cb3q3257-do-you-have-a-4-1-mux-with-1-8-v-supply-voltage-and-support-spi-and-i2c-signals

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件:SN74AUC2G53SN74CBT3253

E2E、


我想多路复用 SPI 和 I2C 信号。  

 

SN74CB3Q3257是否有1V8版本? 我可以找到的最接近的器件是 SN74AUC2G53、但这是一个单通道器件。

 

是否有1V8版本的 SN74CBT3253?



 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    首先、您能否确认1.8V 规格所指的电压规格? 是电源电压、信号通过的电压还是选择/使能引脚的逻辑电平? 我们有涵盖所有这三个方面的开关。 我只问1.8V 正成为 SELET/ENABLE 引脚的常用逻辑电平。 此外、我们的 CB3Q 器件还集成了电荷泵、允许开关传递大于电源电压的信号电压。 例如  、SN74CB3Q3257 可以通过3.3V 电源传递0至5V 的信号电压。 因此、该器件将传递1.8V 信号、但无法脱离1.8V 电源轨工作。  

    4通道2:1解决方案(SN74CB3Q3257的1.8V 版本)

    假设您需要传递由1.8V 电源轨供电的高达1.8V 的信号(我们称之为"轨到轨")、我可以使用参数搜索表找到以下解决 方案、该表可在 ti.com/switches 的模拟开关和多路复用器产品选项卡下找到。 TS3A44159 TS3A5018都 可以工作、具体取决于您的导通状态电阻(Ron)或成本需求。  

     

     

    2通道4:1解决方案(SN74CBT3253的1.8V 版本)

    此外、假设您需要传递由1.8V 电压轨供电的高达1.8V 的信号(我们称之为"轨到轨")。  我们现有的器件有两种可能的解决方案。  

    1. 使用较高的电源轨( >2V)传递高达1.8V 的信号

    2. 级联多个单通道2:1多路复用器、无法从1.8V 电源轨运行

    通过快速搜索、我在 这里找到了许多 可以正常工作的器件。  

    如果导通状态电阻(Ron)对客户非常重要、我建议 使用 TS5A4624 (Ron 典型值= 0.5欧姆)。 如果低成本解决 方案对客户很重要、我建议使用 SN74LVC1G3157 (1Ku = 0.05美元)。  


    我们将在未来考虑您的1.8V 反馈。