主题中讨论的其他器件:SN74AUC2G53、 SN74CBT3253
E2E、
我想多路复用 SPI 和 I2C 信号。
SN74CB3Q3257是否有1V8版本? 我可以找到的最接近的器件是 SN74AUC2G53、但这是一个单通道器件。
是否有1V8版本的 SN74CBT3253?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
我想多路复用 SPI 和 I2C 信号。
SN74CB3Q3257是否有1V8版本? 我可以找到的最接近的器件是 SN74AUC2G53、但这是一个单通道器件。
是否有1V8版本的 SN74CBT3253?
谢谢、
Adam
您好!
感谢您的提问。
首先、您能否确认1.8V 规格所指的电压规格? 是电源电压、信号通过的电压还是选择/使能引脚的逻辑电平? 我们有涵盖所有这三个方面的开关。 我只问1.8V 正成为 SELET/ENABLE 引脚的常用逻辑电平。 此外、我们的 CB3Q 器件还集成了电荷泵、允许开关传递大于电源电压的信号电压。 例如 、SN74CB3Q3257 可以通过3.3V 电源传递0至5V 的信号电压。 因此、该器件将传递1.8V 信号、但无法脱离1.8V 电源轨工作。
4通道2:1解决方案(SN74CB3Q3257的1.8V 版本)
假设您需要传递由1.8V 电源轨供电的高达1.8V 的信号(我们称之为"轨到轨")、我可以使用参数搜索表找到以下解决 方案、该表可在 ti.com/switches 的模拟开关和多路复用器产品选项卡下找到。 TS3A44159 或 TS3A5018都 可以工作、具体取决于您的导通状态电阻(Ron)或成本需求。
2通道4:1解决方案(SN74CBT3253的1.8V 版本)
此外、假设您需要传递由1.8V 电压轨供电的高达1.8V 的信号(我们称之为"轨到轨")。 我们现有的器件有两种可能的解决方案。
通过快速搜索、我在 这里找到了许多 可以正常工作的器件。
如果导通状态电阻(Ron)对客户非常重要、我建议 使用 TS5A4624 (Ron 典型值= 0.5欧姆)。 如果低成本解决 方案对客户很重要、我建议使用 SN74LVC1G3157 (1Ku = 0.05美元)。
我们将在未来考虑您的1.8V 反馈。