This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4066-Q1:CD74HCT4066-Q1作为两个3.3V 域之间的绝缘体?

Guru**** 2516110 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4066-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/637496/cd74hct4066-q1-cd74hct4066-q1-as-an-insulator-between-two-3-3v-domains

器件型号:CD74HCT4066-Q1

我想隔离两个3.3V 域、电路_X 连接到电路_y。

 当开关关闭时、它应该绝缘从 circuit _X 域到 circuit _y 域的反馈。

即、在这里、我想使用模拟开关、并且需要6个通道。  

您对此 CD74HCT4066-Q1有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    这是我们称之为"断电保护"的功能。 这意味着当开关关闭时(电源电压= 0)、输入和输出都变为高阻抗。 这将有助于防止您描述的反馈。  

    要查找具有此功能的器件、我们在参数搜索表顶部提供了一键式参数选项。 这可以在  中找到,然后单击“Analog Switches and Multiplexers (模拟开关和多路复用器)”并单击“Products (产品)”选项卡。  



    您可以按配置、通道数和侧栏上的 Vdd (正电源)进行进一步筛选、如下所示:

    以下 是符合您的标准的器件。 我建议将两个器件组合在一起、例如:

    SN74CB3Q3125 (4通道、Ron = 4 Ω 典型值)和 SN74CB3Q3306A (2通道、Ron = 4 Ω 典型值)

    因为它们具有相似的典型导通状态电阻。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney、谢谢!
    忘记提到 iNeed 汽车级器件。

    即、我认为 TI 拥有 10通道 www.ti.com/.../sn74cbtlv3861-q1

    1通道 www.ti.com/.../ts5a3166-q1

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mattias、

    你是对的。 在这种情况下、这些建议最适合符合汽车标准。