请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A24159 主题中讨论的其他器件: TPS22959
您好!
我正在寻找具有极低接触电阻的开关电路、例如 TS3A24159 、以传递70uA 的电流。 但是、当触点断开时、它应支持10A 的高电流。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.