This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:TS3A24159

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/637022/ts3a24159-ts3a24159

器件型号:TS3A24159
主题中讨论的其他器件: TPS22959

您好!  

我正在寻找具有极低接触电阻的开关电路、例如 TS3A24159 、以传递70uA 的电流。 但是、当触点断开时、它应支持10A 的高电流。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库基

    TS3A24159是一款信号开关、不支持高功率负载开关。 大多数信号开关用于50-500mA 应用。 我已经联系了电源开关的一些人员、他们可以帮助您找到支持10A 的器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    请参阅下面的 TI 设计。 它展示了一种在两个15A 电源之间切换而不会出现输出电压下降的解决方案:

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    关于 TPS22959电路、它看起来很好、具有15A 的最大持续开关电流和超低的 Ron 电阻、直到这里它非常好。
    但我正在寻找能够通过触点的最小电流、70uA 是否能够正常通过?
    在电路的数据表中、它仅提供15A 的最大电流。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    TPS22959的范围为0A-15A、因此即使是很小的电流(例如70uA)也可以在开启时通过它。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复、

    如果我很理解:

    如果 ON 引脚= 0 ->触点断开
    如果 ON 引脚= 1 ->触点闭合

    那么、我可以使用微控制器订购它吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    没错。 如果 ON 引脚为高电平、则 FET 导通(闭合)、如果 ON 引脚为低电平、则 FET 关断(开路)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!