This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:[紧急]电平转换设计验证

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/637033/sn74cb3t3245-urgent-level-shifting-design-verify

器件型号:SN74CB3T3245

大家好、

我们有一个紧急情况、需要 将 SN74CB3T3245用作 AM335 (3.3V)和 BRCM MAC (2.5V)之间的电平转换器。

RGMII 接口电平转换的速度要求至少为125MHz。

请帮助验证我的建议是否正确?  

客户需要6 TX 和6 RX。 它实际上不是双向的。

为了更加准确、我只需要为接收器侧保留上拉电阻器、我是否正确?

非常感谢您的检查!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我想我看到您的电路的意图。 SN74CB3T3245可自动为您执行电平转换。 下面是右侧电路连接。

    我唯一需要仔细检查的是125MHz 带宽要求。  我将测量它并不断更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan Bro,

    非常感谢。 现在、我了解了该器件可接受高达5.5V 的输入、而 VCC 较低、电压为2.5V。 VCC 决定输出逻辑电平。 如果我理解不正确、请纠正我的问题

    非常感谢。 =)

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    您完全正确。