This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136MRSER 和 TMUX136RSER 可订购产品之间的差异?

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/636538/tmux136-difference-between-tmux136mrser-and-tmux136rser-orderables

器件型号:TMUX136

您好!

TMUX136MRSER 和 TMUX136RSER 之间的唯一区别是磁带腔方向吗?

如果是、是否有一个方向比另一个方向更"标准"?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnathan、

    您是正确的、唯一的区别是磁带腔的方向。 我们目前还没有真正的"标准"方向、这就是我们提供两者的原因、因此我们可以与不同的供应商"标准"方向兼容。 如果我不得不根据一种感觉选择一个我认为比另一个更能看到的版本、那么我会认为 M 版本更常见。

    很抱歉、我们无法定义什么是"标准"方向。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速回复和确认。 不用担心"标准"称号-我想说、以防万一。

    Jonathan