This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:这是当触点断开时 COM 引脚可支持的最大电流

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/636772/ts3a24159-which-is-the-maximum-current-that-can-be-supported-by-the-com-pin-when-the-contact-is-open

器件型号:TS3A24159

您好!

当触点断开时、COM 引脚可支持的最大电流是多少?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库基

    绝对 最大额定值表中列出了开关导通时可能通过信号路径的最大电流。   

    当开关未导通(OFF)时 、它将 为高阻态、只有很小的泄漏电流通过 开关。

        

    您将开关用于什么用途、以及您希望通过开关的电流大小?

    谢谢、

    Adam