This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08:MUX36S08输入保护

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/636269/mux36s08-mux36s08-input-protection

器件型号:MUX36S08

MUX36S08的+/-10V 电源和偶尔可能达到+/-25V 的模拟输入时,建议使用哪种类型的输入保护电路?  串联限流电阻(例如5K)是否足够?

数据表似乎表明、模拟输入可以在不损坏的情况下超出电源轨2伏、我由此推断、电源轨可能存在-非-反向偏置二极管以保护输入。 如果这个支持是正确的,那么限流电阻器也许是不够的,因此我可能需要在电源轨上实施我自己的(外部)反向偏置二极管来保护模拟输入(对于八个输入来说,这需要很多额外的部件...)

数据表似乎没有包括任何有关输入保护的信息(或者至少我找不到)....

也许省略了内部反向偏置二极管以限制泄漏电流???  或者、也许我只是误解了数据表...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    在您的情况下、我建议使用两个外部电路。

    如您所建议、在 MUX36S08输入前连接一个限流电阻器。 在您的系统中、

    VDD = 15V、Vin = 25V、限流电阻、R = 5KOhms

    因此、电势电流的计算公式为(25V - 15V)/5KOhms = 2mA。

    就输入电流幅度而言、2mA 相对较小、可能会严重损坏器件输入引脚。
    就输入电压而言、现在为25V - 2mA * 5Kohms = 15V、这小于 VDD。 它会编译数据表。


    如果不考虑带宽问题、可在 MUX36S08模拟输入引脚上添加外部电容器。 它可以进一步限制您的25V 瞬态效应。

    还建议使用 TVS 二极管、因为我假设您有 IEC ESD 要求。 MUX36S08是模拟信号链的第一级、而器件本身不具备 IEC ESD 保护功能。