This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:原理图检查

Guru**** 2593600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1186330/tmux6219-schematic-check

器件型号:TMUX6219

大家好、

它们使用此开关将+-12V PWM 信号切换到 EV 充电端口、

您是否会帮助检查是否有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    原理图看起来不错! 不过、为了仔细检查、PWM 信号的频率是多少? 该器件的带宽约为40MHz、因此我怀疑它应该正常、但需要进行确认。
    此外、请注意设计、确保这些旁路电容器(C401、402、403、404)尽可能靠近器件。 C401和 C402在 S1侧作为负载消耗。 这可能并不代表它在电路板上的外观、而是确保它们放置在更靠近 VSS 引脚的位置、以确保电源尽可能稳定。  

    谢谢!
    Rami