This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:无和 NC 信号串扰

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710976/ts5a23159-no-and-nc-signal-crosstalk

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:TMUX136

大家好、

在 NC 切换到 COM 时、我们还测量了无引脚衰减的 NC 信号;

当将 NO 切换到 COM 时、我们还测量了 NC 引脚处没有衰减的信号。

您以前是否看到过这种情况、是否有任何意见?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    是的、这是串扰。 您将始终看到任何固态 FET 开关的串扰。

    为了确定是否存在过多串扰、我们需要比较数据表中的串扰和隔离规格以及测量的波形。

    连接到交换机的是什么?

    您通过哪种类型的信号?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    它连接到50MHz 和100MHz 的开关 DSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    您是否有 NC、NO 和 COM 引脚的示波器截图?  

    借助100MHz 信号、您可以预期与该器件的串扰大约为-20dB。  

    您的系统的目标串扰规格是什么?

    串扰如何影响您的系统?

    我们拥有具有更好串扰性能的器件、例如 TMUX136

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    我们一段时间没有收到您的消息。 您是否有要提供的更新?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    我们尚未看到您的回复、因此我将关闭此主题。 您可以通过在此处响应或启动新线程来重新打开它。

    谢谢、
    Adam