This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 与 HDMI 2.0兼容

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/713210/ic-compatible-with-hdmi-2-0

主题中讨论的其他器件:HD3SS215TMDS442

我能不能知道它们是否是任何与 HDMI 2.0以及 EDID、高带宽等所有其他功能兼容的 HDMI 开关。

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭查拉

    HD3SS215简单易用、可满足您的应用需求。

    www.ti.com/.../hd3ss215

    www.ti.com/.../hd3ss215.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Malik、

    感谢您提供信息、但仍在搜索4输入和2输出 HDMI 开关。 我们是否有任何具有这些要求的 HDMI 开关? 什么是差动开关?

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彭查拉

    TMDS442是一款4输入和2输出 HDMI 开关、适用于您的应用。 它没有同步输出。

    www.ti.com/.../TMDS442

    差分开关是针对差分信号或"正"和"负"对进行优化的开关。 特定对从输入到输出进行开关/多路复用、而不是单独切换信号路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Malik、

    感谢您的回复。 我已经有 TMDS442芯片、但它兼容 HDMI 1.3a、但我需要具有4x2开关功能的 HDMI 2.0兼容芯片。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    遗憾的是、我们没有与 HDMI 2.0兼容的4:2开关、我们只有用于 HDMI 2.0的2:1开关。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Malik、

    HD3SS215芯片是否具有 EDID、视频格式转换(如(Y’CB Cr) 444至422、音频提取/合并?

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    HD3SS215是一款简单的开关、没有这些特性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Malik、

    我可以通过任何电路或芯片从 HD3SS215提取音频吗? 如有可能、请通知我。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、

    HD3SS215是一款简单的开关、无法解码音频信号。 您是否正在寻找音频编解码器? 如果是、请查看以下链接、了解潜在的音频编解码器 IC。 您能否详细描述您的需求、以便我能给出更具体的建议。

    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Malik、

    我的要求是需要一个能够从 HDMI 输出中提取音频部件的芯片或电路。 您能不能为我推荐符合我要求的合适芯片或电路。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    TI 没有真正的 HDMI 音频提取器、但我找到了一些 E2E 帖子、其中提供了一些有关如何从 HDMI 信号中提取音频的建议。

    "HDMI 接收器 IC 通常会转换嵌入式音频流(通常采用 IEC 60958格式封装)。 大多数 HDMI 解码器会将此内容以 S/PDIF 流式传输出来、并可使用 DIR9001 或 DIX4192将其转换为 I2S

    TI 不生产用于进行该初始转换的 HDMI 接收器 IC。"

    原始 E2E 帖子: