This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:C-PHY 应用参考电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/708996/ts5mp645-reference-circuit-for-c-phy-application

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

您好!

在 C-PHY 应用中、我们是否有适用于 TS5MP645的参考电路? 我们是否有这方面的应用手册? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有不适用于 TS5MP645器件的应用。  TS5MP645数据表第20页有一个参考电路、指出 TS5MP645无需太多外部元件、因为该器件包含内部下拉电阻器、并且只需旁路电容器即可实现带宽性能。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能不能给出一些关于如何实现 C-phy 通信的详细评论、比如我们器件的特定连接方法、目前我们对实施没有任何想法、客户的 C-phy 接口如下所示:

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    我不理解您的问题。  TS5MP645不执行 MIPI 协议、但将信号从一侧传递到另一侧。  您可以使用此器件扩展 MIPI 端口以与多个摄像头通信。

    这是我对您所问的问题的猜测?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您的响应、客户以前在其器件上使用 D-phy 来实现 D-phy、现在他们计划使用 C-phy 来实现更高的性能、但在的器件上不支持 C-phy。

    只需再次确认我们的器件可以支持 C-phy 并查找更多材料、因为数据表中几乎没有任何材料。 以增强工程师的评估信心。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    MIPI 标准差异并不会使 TS5MP646无法使用。  TS5MP646为10通道、 具有足够的数据通道来覆盖 C-PHY 的9个通道。  TS5MP646 还将支持1300mV 和2.5GSYm/s、其带宽为3GHz。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam

    根据上表"C-PHY v1.0"、"每通道数据速率(HS)"、高达2.5Gsym/s、什么是"Gsym/s"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    Gsym/s =每秒千兆符号

    mipi 标准描述了具有符号的 C-PHY 编码方案。  本演示从幻灯片6开始 、显示了更多信息。  

    请注意、这与 TS5MP646器件没有任何关系、因为它只是一个无源 FET 开关。  您将需要使用您 所使用的特定 MIPI PHY 、以了解有关符号、编码和映射的更多信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

       1. 我无法打开“幻灯片6”的链接,它提示无效链接。

       2. 根据上表"C-PHY v1.0"、"每通道数据速率(HS)"、信道是否高达2.5Gsym/s、该信道有三根电缆?

       3.根据第二个问题,每通道的数据速率最高可支持2.5*2.28=5.7Gbps?

       4.我将使用 TS5MP646 器件来连接 C-PHY、请提供完整的电路连接图以及 TS5MP646引脚定义的 C-PHY。

       最后、请更新数据表、  即针对 C-PHY 定义的 TS5MP646引脚的定义。

       非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

       1. 我无法打开“幻灯片6”的链接,它提示无效链接。

    除非我复制了链接并将其粘贴到浏览器中、否则该链接似乎对我不起作用。  

       2.根据上表"C-PHY v1.0"、"每通道数据速率(HS)"、信道是否高达2.5Gsym/s、该信道有三根电缆?

    是的、上表显示 D-PHY 具有4个数据引脚、C-PHY 具有3个数据引脚

       3.根据第二个问题,每通道的数据速率最高可支持2.5*2.28=5.7Gbps?

    是的、上表中说明 D-PHY 可以支持 高达2.5Gbps 的数据速率、但 C-PHY 包含 不同的编码方案和映射、  以使用 符号支持每个 PIT 的更多数据、从而计算  出每个通道/引脚的 C-PHY 有效数据速率为2.5*2.28=5.7Gbps。  您可以看到 、表中每个端口的有效数据是每个通道/引脚的数据速率乘以通道/引脚数。    

       4.我将使用 TS5MP646器件来连接 C-PHY、请提供完整的电路连接图以及 TS5MP646引脚定义的 C-PHY。

    TS5MP646是一款无源 FET 开关、引脚上放置的信号类型无关紧要。  您可以根据需要混合和匹配引脚、以实现最优布局。  如果您能为我提供一张您想要使用的 MIPI PHY 端口引脚名称的引脚图、我会将它们链接到 TS5MP646的引脚。  

       最后、请更新数据表、即针对 C-PHY 定义的 TS5MP646引脚的定义。

    TS5MP646是一款无源 FET 开关、在推荐的工作条件下支持任何协议、因此更改引脚名称毫无意义。  该器件可支持 I2C、SPI、以太网、RMGII、MIPI、 USB 等  理想情况下、您可以将此开关想象为电线、因为 IC 内部没有任何缓冲、信号调节、PHY 等。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

          4.我将使用 TS5MP646 器件来连接 C-PHY、请提供完整的电路连接图以及 TS5MP646Pins 的定义以定义 C-PHY。

    TS5MP646 是一款无源 FET 开关、引脚上放置的信号类型无关紧要。  您可以根据需要混合和匹配引脚、以实现最优布局。  如果您能为我提供一张您想要使用的 MIPI PHY 端口引脚名称的引脚图、我会将它们链接到 TS5MP646的引脚。  

    去了:C-PHY 端口引脚是这样的、您能将它们连接到 TS5MP646吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    我从7月23日开始在这个岗位上做了这件事。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam

       我的 C-PHY 模式总共有三个通道和九条线路。您的设计不适合我的 C-PHY。

       我想通过 TS5MP646器件切换两种 C-PHY 模式、您能与我分享一下详细设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    这张图片是否清楚说明了这一点?  TS5MP646的信号路径不关心哪个信号进入它们都是相同的引脚。  

    如果您有一个使用过的引脚  、建议在其端接50欧姆接地

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

        非常感谢。

        我绘制了一个带有 TS5MP646器件的两个 C-PHY 模块的连接图、请帮助我检查它是否正确。 谢谢。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    您的图纸对我来说是合理的。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

       非常感谢 您耐心 的回复!

       请帮助更新 TS5MP646器件的数据表、该数据表更新了以下要点、以便其他工程师可以更清楚地使用该器件。

        详细说明 TS5MP646器件如何支持 C-PHY、如 E2E 所述;

        2. 将 C-PHY 的参考图添加到数据表中。

       非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    可以给我一些答复吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    我们目前没有更改数据表的计划。 这是一款通用器件、只要它处于建议的工作条件内、就可以处理任何信号协议标准。 如果我们在每个协议或信号标准的数据表中添加了特定项、则器件可以支持的文档将非常大、其中添加了 I2C、SPI、RGMII、1000Base-T、MIPI、 JTAG 以及 On 和 On。

    为什么您需要数据表中的此图?  


    谢谢、
    Adam