This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:大约3.3V 电源

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, SN74LV4053A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/706797/cd4053b-about-3-3v-power-supply

器件型号:CD4053B
主题中讨论的其他器件: SN74LV4053A

您好、E2E、

我们的客户计划在3.3V 单电源下使用 CD4053B。
该器件的最小电源电压在数据表中写入3V (Vdd-VSS)。
但是、3V 功率下的数据不在电气特性表中。

您能否提供3V 电源的数据?
或者、请告诉我您的意见。

*我向客户推荐了 SN74LV4053A。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    以较低的电源电压运行 CD4053B 会导致 Ron 增大、ICC 电流减小、VIH 降低、而与在5V 下运行相比。

    SN74LV4053A 具有3V 电源运行时的规格、也是一款3通道2:1开关。

    将连接到开关的是什么? 可能有更好的开关可用于应用。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY、

    我们已有一段时间没有收到您的消息、因此我们将关闭此主题。 如果您需要其他支持、您可以回复此主题以重新打开或创建新主题。

    谢谢、
    Adam