This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:电阻压降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A9411, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/712128/ts5a9411-resistance-drop

器件型号:TS5A9411
主题中讨论的其他器件: MUX508

您好!

我的客户遇到 TS5A9411DCKR 问题。  开关电阻在短时间使用后下降。  您是否看到过这种行为?  我可以离线提供他们的原理图。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他反馈:早期开发的同一设计没有显示 TI 开关出现故障的问题。 我们是否能够将一批糟糕的开关投入到我们的制造车间?

    我正在验证在早期开发阶段测试了多少个器件以及有多少个器件发生了故障。  请告诉我您在调试此行为时的建议。

    谢谢、

    Chuchen

    在早期开发阶段测试了多少个器件、有多少个器件发生了故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    您能描述一下您是如何检测或测量导通状态电阻下降的?

    TS5A9411的导通状态电阻约为~5欧姆。 下降的程度如何?

    系统中电阻过低的症状是什么。 许多客户更喜欢低电阻的信号开关。

    您可以将原理图发送给我进行审阅。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    您是否有更多详细信息可证明有助于解决该问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您研究这个问题。

    以下是客户的反馈:
    我认为我们已经解决了这个问题。 请允许我分享我们的发现、以便您将来可以帮助产品开发或设计人员。

    我们的原始测试不包括 R16、R17、C13和 C14。 由于热电冷却器发出负电压脉冲、开关发生故障。 我们添加了这四个组件、以增加对开关的保护。

    2.当我找到交换机上的信息时,我没有发现以下发现。 我们认为开关仍然发生故障。 新的电阻器和电容器正在将电压测量值更改为 AD、从而使我们的测量数据偏斜。 我们移除了电容器并保留了电阻器以实现开关保护。 我们将根据固件中的测量时序调整剩余的电压变化。

    如果您有任何其他意见、请告诉我。

    谢谢!
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chuchen 的详细介绍。

    目前大多数由单电源供电的开关都不支持负电压。 具有双轨电源的器件将支持负电压、例如 MUX508。

    我会将此反馈提交给我们的产品开发人员。

    谢谢、
    Adam