This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22366:音频信号高于 Vcc 时会发生什么情况

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/713662/ts5a22366-what-happens-when-audio-signal-is-higher-than-vcc

器件型号:TS5A22366
主题中讨论的其他器件:TS5A22362

1) 1)无音频信号或 NC 音频信号高于 Vcc 时会发生什么情况?  

2) 2)在 NO 引脚路由到 COM 引脚期间、如果对 NC 引脚(开路)施加了音频信号(信号摆幅高于 Vcc)、会发生什么情况

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰国语、

    1) 1)如果 NO 或 NC 音频信号高于 Vcc、则器件在建议的工作条件之外工作。  如果电压超过 Vcc +0.5V、则器件在绝对最大额定值之外运行、从而使器件面临永久损坏的风险。

    从 NC/NO 引脚到 Vcc 之间有一个 ESD 保护二极管、随着电压超过 Vcc、该二极管将开始正向偏置。  这将导致流经 Vcc 的泄漏电流。

    2) 2)内部 ESD 二极管的正向偏置将会发生、即使信号路径未启用也是如此。

    具有关断保护功能的器件 不会出现此正向偏置 ESD 二极管问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。
    您是否有任何可处理更高模拟电压范围的推荐器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰国语、

    TI 有300多种开关可供选择、可支持宽电压范围。  TI.com 开关搜索工具 允许您使用电源滤波器 Vcc max 来查找支持您所需电压的器件。  在下面、我对2:1、2通道进行了滤波、这与 TS5A22362的配置相同、并按 Vdd 最大值到最小值排序。  

    您要连接到交换机的是什么?  

    您希望支持的电压范围是多少?  

    谢谢、

    Adam