This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:适用于 eMMC HS200/400接口的开关?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710620/ts5mp645-switch-suitable-for-emmc-hs200-400-interfaces

器件型号:TS5MP645

 TS5MP645是否适合于具有10条线路(CLK、CMD、8x 数据)且在 HS200 1.8V 下运行的8x eMMC 总线?

除了差分对引脚的放置、它看起来像是一个高速模拟多路复用器。 我缺少的任何内容/对 MIPI 的限制 ?

谢谢

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    您没有遗漏任何东西。 TS5MP645是一款高速模拟多路复用器、与通过该器件的协议无关。 该器件定义为涵盖 MIPI 标准、这就是它具有10个通道和高带宽的原因。 如果任何信号处于建议的工作条件范围内、则可以将其与器件配合使用。

    谢谢、
    Adam