This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 THS4551IRUNR#39;s 标记的问题

Guru**** 2924200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/709436/question-about-ths4551irunr-s-marking

我们从 Mouser 购买了250件* THS4551IRUNR、器件标识为"XJ51"、根据数据表、标识应为"4551"、请帮助确认 XJ51是否正确。

Mouser 已 向 TI 核实顶部标记具有很大意义、但主要仅供 TI 内部使用。 它将为他们提供一个日期代码/日期代码范围/制造厂或组装地点等 因此、它不认为它是不正确的。

您可以确认以上意见吗? "XJ51"是否正确标记? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    明天我将为您提供答复。 对拖延表示歉意。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否与我分享您的客户服务代表在 Mouser 的联系方式?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mouser 的联系人窗口是  Emily.Law@mouser.com

    您能否与她核实此问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以确认标记是否正确或不直接?

    我们非常紧急、因为我们会等待您的确认、请尽快确认!!非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在与 Mouser 的 Emily 合作、以解决该问题。 商品的顶部标记错误、我们正努力让慕斯换为具有正确标记的商品。

    感谢您的耐心等待、