This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:画中画设置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7347, LMH6574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/712520/lmh6574-setting-up-for-picture-in-picture

器件型号:LMH6574
主题中讨论的其他器件:THS7347

您好!  

如何在两个模拟视频源的图片视图中设置此设备?  

任何地方都有任何示例线路图吗?  

此外、需要什么软件?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    如果您想在两个模拟视频源的图片视图中设置图片、我认为适合您应用的更好器件是 THS7347、它已经支持单独的 RGB 通道并可以驱动两个模拟视频源。 请参阅 THS7347数据表中的图4、了解如何设置单独的 RGB 通道以实现画中画。

    LMH6574将导致数据表中图27的三个实例、这可能导致 THS7347器件所需的额外接线。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rohit、  

    THS7347是否可以接受 NTSC/PAL 信号作为模拟输入、或者是否需要先对这些信号进行解码?  

    我想将两个 NTSC/PAL 信号组合成一个全屏图像、并将第二个信号组合为覆盖在主图像上的画中画(大约1/4屏幕)。  

    谢谢、