Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A24159 大家好、
我想知道 TS3A24159的内部 RDS (ON)电阻。 在固定温度下是否稳定? 精度为0.1%?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅第6.11节"典型特性"中的图1-3。 这位于 数据表的第11页。 这些图像显示了 Ron 如何随输入电压变化。
您还可以参考我们 的高精度实验室培训、以更 好地了解该规格。