This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 SIM 卡之间切换

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, SN74CBT3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/713033/switching-between-the-sim-cards

主题中讨论的其他器件:TS3A5018SN74CBT3257

您好!

我的客户要求多路复用器在2个 SIM 卡之间切换。 一个信号是双向的。

您能提出一款明星器件吗?

谢谢、
Shashank

正在寻找2个 SIM 卡/1个控制器的解决方案。 你有什么建议吗?

 

快速检查了规格。 它看起来是一个双向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    SIM 卡有4 个导体、因此您需要找到4通道器件。  

    使用 TI.com 开关搜索工具、我可以筛选具有2:1、4通道的器件、并将价格从最低到最高进行排序。  如果需要5V 器件、我建议使用 SN74CBT3257。  如果需要3.3V 或1.8V 器件、我建议使用 TS3A5018。

    谢谢、

    Adam