This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:TS3USB30的 PD 和输出电压异常

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/706035/ts3usb30-abnormal-pd-and-output-voltage-of-the-ts3usb30

器件型号:TS3USB30

大家好、

我的客户使用服务器中的 TS3USB30传输 PCIe 100M 时钟、并显示异常传播延迟和输出电压。

下面是原理图

下面是 SEL 以及输入信号和输出信号的信号捕获。

在紫色信号的上方、SEL 信号、蓝色信号是输出信号。

在上图中、紫色信号是 SEL 信号、蓝色信号是输入信号。

因此、请帮助回答以下问题:

1、当 SEL 变为高电平时、输出有时钟时会有大约500ms 的延迟?  造成长时间延迟的原因可能是什么?

2.输入信号的电压为796mV,但当输出使能时,电压从796mV 变为424mV。 明白了吗?

请帮助您对此问题提供意见? 调试的因素和下一步是什么?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    请帮助您查看此问题!

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、当 SEL 变为高电平时、输出有时钟时会有大约500ms 的延迟? 造成长时间延迟的原因可能是什么?
    SEL 信号和输出信号的示波器通道之间是否存在偏差?
    2.输入信号的电压为796mV,但当输出使能时,电压从796mV 变为424mV。 明白了吗?
    D1和 D2的端接是什么、它们是否不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    偏斜是什么意思?
    D1的端接是 GPIO、如果 D2是时钟缓冲器的输出、则是端接。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    倾斜是示波器通道之间的时序差异、您是否可以要求它们进行检查?

    SEL 引脚为低电平时、它们是否看到 VOD 下降? 我们似乎无法处理负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的回复!

    客户确认在测量延迟之前已校准了两个通道之间的偏差。

    您能否帮助分析影响延迟测量的可能因素?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在我们的实验中进行测试、看看它是否真实。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的帮助!
    请尽快帮助更新结果!

    Lacey
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    此问题的任何更新!

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上没有看到任何延迟、仅为几 ns。 (我的系统两侧都是50欧姆端接) OE 引脚信号是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    非常感谢您的支持!
    客户已找到此问题的根本原因、这是因为他们的系统不是我们的部件。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。 我关闭它。