This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:用于双路仿真电压转换器的 TS3A44159

Guru**** 2925230 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4555, TS3A44159, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710810/ts3a44159-ts3a44159-for-dual-sim-voltage-translator

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:TXS4555TXS0104E

您好!

我正在寻找没有内部 LDO 的双路仿真卡电压转换器、TXS4555电压是一个不错的建议、但在与客户验证后、1.8V 和3V Vsim 将来自外部芯片组。 TS3A44159是否是推荐用于电压转换部分的好器件? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    TS3A44159器件是一款4通道2:1多路复用器、能够切换 SIM 卡的4个数据通道、但无法进行任何电压转换。  我已通知翻译团队使用一个4位转换器回复此帖子、电压为1.8V 至3V

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    我想确认翻译的数据速率?
    我建议使用 TXS0104e 器件进行1.8V 至3.3V 的转换作为起点。 如果可以考虑这一点、请告知我们。