This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:具有两个 TS3L301的多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/710910/ts3l301-mux-demux-with-two-ts3l301

器件型号:TS3L301
主题中讨论的其他器件:TS3L501E

您好!

我必须意识到随附图片中显示的复用器/解复用器用于自动装前。

两个主器件不必同时工作。

首先、我想知道我是否可以像图片中那样连接两个开关。

我认为四个带磁性元件的 RJ45连接器是必需的。

我是否必须为两个开关之间的每个线路对插入上拉电阻器或100欧姆电阻器?

感谢您的支持

此致

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Riccardo、

    将两个信号开关连接在一起没有任何问题、因为它们是无源 FET 开关。

    TS3L301不能在信号路径上具有任何低于0V 的电压、因为它超出了建议的工作条件。 由于您在开关两侧都有磁性元件、因此您的信号电压将在0V 左右摆动、并为 TS3L301提供负电压。 您将需要包括诸如上拉电阻之类的偏置、以确保不会将 TS3L501E 暴露在0V 范围内。

    您将需要在与 TS3L501E 通信的每个配置中包含此偏置电路。 乍一看、将上拉电阻器放在 NB1和 NB2将覆盖大多数情况。 如果在没有选择主路径的情况下 DUT 进行通信、则还需要在从器件侧添加上拉电阻器。

    谢谢、
    Adam