This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:我们是否有 DPDT 模拟开关?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/711095/ts5a23157-do-we-have-dpdt-analog-switch

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件:TS3A5018SN74CB3Q3257

大家好、我的客户正在使用 um3670a、它是一款双路 DPDT 模拟开关。 但在我们的产品文件夹中找不到 DPDT 器件。

竞争对手器件链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制输入是否独立、是否需要5V 电压? 如果不是、则会有 TS3A5018。

    DPDT 可替换为双通道 SPDT。 (产品选择器不显示所有通道是否有独立的控制输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    这是一些数据表中令人困惑的方法。 在本例中、双路 DPDT 实际上是2组2:1、2通道器件。 这意味着器件是一个2:1、4通道开关、使用2个控制引脚。 您提供的数据表中的下图有助于澄清配置。

    正如 Clemems 提到的、您是否需要独立的控制引脚? 如果您需要5V 输入信号、SN74CB3Q3257也是一个不错的选择。

    以下是在2:1、4通道器件上筛选的多路复用器和信号开关选择表链接: 链接