This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:断电模式下的开关行为。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, TS5A3159A, SN74AUC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/705894/ts5a3159-switch-behavior-in-power-down-mode

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其它部件 :、SN74AUC2G53

大家好、

我想知道 、当 TS5A3159在 V+上没有任何电源时、COM 引脚是否对 NC 引脚短路?

内部开关的状态是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    TS5A3159建议运行条件规定器件的 I/O 电压范围为0至 V+。  如果 V+= 0V、I/O 引脚上的任何电压都将超出建议的工作条件。  

    对于 TS5A3159、V+= 0V 时内部开关的状态未定义。  如果您希望器   件在 V+= 0V 的条件下定义开关状态、则需要使用 TI.com 开关搜索工具来实现关断保护功能。  

    TS5A3159A 器件具有断电保护功能、您可以看到 V+= 0V 时的开关状态为高阻态

    为什么您需要知道系统中 V+=0V 时的开关状态?  您要将什么连接到开关的两侧?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    我们希望在系统电源密钥中使用此模拟开关、以便 V+不会有外部电源
    模拟开关能否在 V+ 1.3V 电压下工作?

    谢谢


    B.R
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    在 V+= 1.3的情况下运行 TS5A3159超出了建议的运行条件。

    您将需要选择一个诸如 SN74AUC2G53的产品、此产品能够支持低至0.8V 的电源电压。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的帮助

    B.R.

    路易