This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:用于0.6V-gt;3.3V 电压电平转换

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/708245/sn74tvc3306-use-for-0-6v--3-3v-voltage-level-translation

器件型号:SN74TVC3306

大家好、团队、

 我有一个关于 SN74TVC3306的问题可能需要您的帮助。

它是否可用于0.6V->3.3V 电压电平转换? 在数据表中、如果设置 VREF=0V、则电压可以低至0.6V、但没有剩余裕量。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    您可以使用 SN74TVC3306器件进行电平转换。  

    在应用电路中、您可以看到 Vdref 3.3V 将开始对 FET 栅极进行偏置、直到 FET 在 Vgs >~0.6V 时导通。 FET 导通后、它将开始将信号从漏极传递到源极、直到0.6V 变为 VREF +0.6。  

    一旦 FET 的栅极 偏置为 0.6V 、信号路径的钳位电压将变为 Vref 或 0V。  在钳位电压为0V 的情况下、您可以将0.6V 电压放置在 FET 的源极上、然后漏极上的上拉电压 将节点上拉至3.3V    

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    那么答案是"是"吗?
    0.6V 侧没有裕度、是否没有风险?

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    答案是肯定的、您可以使用此电路进行电平转换、但它将取决于应用。 对于应用而言、电平转换速度可能太慢。 此电路的应用是什么?

    我不理解您对0.6V 裕度的问题。 您是否会尝试以另一种方式询问它?

    谢谢、
    Adam