This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择器件时需要帮助

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271, TMUX1072, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/707148/need-help-in-selecting-a-part

主题中讨论的其他器件:TLV271TMUX1072TS12A12511

您好!

需要选择一个 SPDT 多路复用器、该多路复用器将选择其中一个输入并根据多路复用器的选择输入连接到输出

输入1:感应信号(TLV271运算放大器的输出)

输入2:感应信号(TLV271运算放大器的输出)

根据选择信号(0或1)、我需要将其中一个输入转发到多路复用器的输出引脚。

要求:

带宽> 10MHz (确保中继信号不引入任何相位滞后)。

路径电阻< 10E

开关的载流能力:< 10mA (正常,即使更强)

电源电压:5V 和12V (两种不同的情况)

此致、

Rajesh Sura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、多路复用器的输出将连接到差分配置中的另一个运算放大器下流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    我找不到最适合您以上所有要求的产品。

    我有一个新的2通道2:1器件、支持5V 情况 TMUX1072。

    我还发现 TS12A12511支持12V 情况、但您需要使用其中的2个来传输差分信号。

    这些是否适合您?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速回复。
    TMUX1072外观正常。
    电阻也可能小于2欧姆。 越小越好。

    它有4通道版本。

    此外、我不理解这句话"我找不到与您以上所有要求完全匹配的地方。"。

    您认为哪些参数不符合我发布的要求?

    此致、
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    难以与器件匹配的规格是具有多个通道的12V 要求。  

    TI.com 上提供了大量5V 4通道2:1选项。