This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:关于检测 CTIA 和 OMTP

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/707333/ts3a227e-about-detect-ctia-and-omtp

器件型号:TS3A227E

您好!

客户电路中出现检测错误。
您能告诉我有关检测 CTIA 和 OMTP 的信息吗?
数据表中描述了以下内容。
”这是通过将麦克风偏置和接地连接直接连接到音频插孔的套筒和铃声2引脚来实现的。 对于最终用户,这会使耳机标准完全不受支持。”

但是,没有说明 CTIA 和 OMTP 之间的歧视方法。
TS3A227E 如何区分 CTIA 和 OMTP?
请告诉我有关检测内部电路的信息。

当插入/移除测试重复多次时、在客户的应用程序中会发生检测错误。
因此、请解释什么方法以及 TS3A227E 检测的方法(电压/电流/电阻器)。
客户 是否应在插入/移除时处理静音等?

此致、
Yusuke /日本地区



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    这些 e2e 文章和应用手册提供了一些有关 TI 的音频插孔开关如何检测不同类型耳机之间差异的更多信息。

    返回办公室时、我将继续查看原理图。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您在外出时快速回复。
    我阅读了 URL 链接说明。

    "如果电阻 R2 = RSLEEVE,则器件将检测到3极
    如果电阻 R2 < RSLEEVE、则器件将检测到标准
    如果 R2 > RSLEEVE 的电阻超过器件将检测到 OMTP"

    TS3A227E 将电压转换 为寄存器值并感测 R2和 RSLEEVE。
    我的理解是否正确?
    如果是、您能告诉我如何进行电压检测并将电压转换为寄存器值吗?
    客户的电路中发生了 CTIA/OMTP 检测错误。
    因此、客户需要详细的检测方法信息。

    "当我回到办公室时、我将继续查看原理图。"
    →感谢您的支持。
       希望很快收到您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、  

    TS3A227E 内部有一个 ADC、可将电压转换为寄存器值。   

    我将通过电子邮件继续讨论原理图。  

    谢谢、  

    Adam