This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有一个多路复用器器件、它可以支持8输入/8输出、并且每个通道都可以启用或禁用?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244, SN74LV4066A, SN74CBT3345, CD4066B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/707439/do-we-have-a-multiplexer-device-which-can-support-8-input-8-output-and-every-chanel-can-be-enable-or-disable

主题中讨论的其他器件:SN74CBT3244SN74LV4066ASN74CBT3345CD4066B

大家好、

    我们是否有一个多路复用器器件、它可以支持 8输入/8输出、并且每个通道都可以启用或禁用?

思考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我们目前没有一个支持8INPUTS/8输出并对每个通道进行单独控制的器件。 我们有1:1、8通道器件、具有2个控制引脚(前4个通道1个、后4个通道1个、如 SN74CBT3244)。

    SN74LV4066A 中还有一个1:1、4通道器件,可单独控制每个通道。 您可以使用其中的两个器件来实现相同的目标!

    在需要对每个通道进行单独控制的情况下、您要实现哪些目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具 查找8通道1:1器件。   该工具使用通道数和配置筛选器返回12个不同的器件。  许多大通道数器件具有 EN 引脚、可同时启用或禁用所有通道。

    您尝试连接到多路复用器的是什么?  信号路径的电压和带宽要求是什么?  这些有助于缩小开关选择范围。  

    您对 SN74CBT3345有何看法?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah 和 Adam、

     

        感谢您的帮助! 客户将 MUX 器件用于 AI/AO PLC 模块。

    输入电压高达10V、电源电压为12V 或15V。

    因此、我认为 CD4066B 将是一个不错的选择。 使用两个 CD4066B 来实现目标。 你怎么看?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    根据您的电源/输入电压需求、这是一个很好的建议!