This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:CD74HC4051-Q1的传播延迟和抖动

Guru**** 2815295 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/706116/cd74hc4051-q1-propagation-delay-and-jitter-of-cd74hc4051-q1

器件型号:CD74HC4051-Q1

您好!  

客户正在评估 CD74HC4051-Q1、并有以下几个问题:

-       Vcc=3.3V 和 Ve=GND 时的传播延迟是多少?

       抖动性能如何?

此外       、还存在对典型和最大 Ron 值的担忧。 该器件的 Ron 有很大变化(Vcc = 4.5V、Ron = 70典型值、240最大值)。 在典型的 Ron 下、输出电容为25pF、带宽为90MHz。 但在最大 Ron 下、带宽降至26MHz。 较慢的上升时间将增加由电压噪声引起的触发信号抖动。

感谢你的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的惠特尼:

    数据表中未指定传播延迟@ Vcc = 3.3V、但您可能需要使用传播@2V (18ns)和@4.5V (90ns)作为基准。 请记住。 假设存在50pF 电容器负载。

    对于通用信号开关、由于抖动始终随频率变化、因此未指定抖动。

    您对 Ron 与 Bandwith 的分析是有效的。 目前、我们的产品系列中没有更好的8:1多路复用器 Ron。