This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:单端运算

Guru**** 2846580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/705120/ts5mp645-single-ended-operations

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

您好!  

我能否将此"TS5MP645"用于 10通道 模拟信号总线开关/多路复用器、  

信号的频率可能约为30Hz 至120Hz。  

有没有任何限制?

请指导我!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    是的、TS5MP645和 TS5MP646可用于单端信令。 数据表中的建议运行条件中说明了器件的限制。

    您尝试切换的信号类型/您连接到器件的信号类型。 您知道什么电压电平和电流将流经开关吗?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    该信号是摄像机的 PWM 触发信号(频率范围约为30Hz 至120Hz)。 电压电平将为1.8V、通过该电流将约为几毫安。  

    进行了比较。 是否可以使用 TS5MP645。  

    正在等待您的回复...

    谢谢、

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    TS5MP645和 TS5MP646将支持低于35mA 的1.8V PWM 信号30-120Hz。

    谢谢、
    Adam