This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:使用 SN74LVC2G66的 I2C 信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/705458/sn74lvc2g66-i2c-signals-using-sn74lvc2g66

器件型号:SN74LVC2G66

您好的团队,  

我是否可以将 SN74LVC2G66用于 I2C 数据线路?

我提出这一要求是因为我的 i2c 是开漏配置,带有到3.3V 电源线的弱上拉电阻。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。

    该器件可用于切换 GND 和 VCC 之间的任何信号。 μ I²C 信号就是这样的信号。