This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:I2S 多路复用器/开关

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/705068/ts3a44159-i2s-multiplexer-switch

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TS3A5018

尊敬的先生:

我正在寻找12S (4线) 开关/多路复用器来实现 I2S (线) 路由目的。  

你有什么建议吗?  

其他信息如下:

VDD=1.8V、BCLK (512KHz)、LRCLK (16KHz)、数据输入和数据输出。

 TS3A44159 或 TS3A5018 是否适用?

谢谢你。

此致、

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland、

    你是对的。 TS3A44159和 TS3A5018是目前唯一支持 Vdd = 1.8V 的4通道2:1开关。 这两种器件都具有足够的带宽来支持您的 I2S 信号。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ronald