This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:热性能信息、功耗和功率耗散。

Guru**** 2924690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/704662/sn74cbtlv3257-thermal-information-power-consumption-and-power-dissipation

器件型号:SN74CBTLV3257

大家好、

请帮助确认 SN74CBTLV3257PWR 的 μ Θjc、功耗(PC)和功耗(PD)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅以下热指标。  

    器件的功耗可在标有 ICC 的数据表中找到。

    可在这个常见问题中找到最大功率耗散计算。

    最大功率耗散计算结果为~983mW。

    谢谢、

    Adam