This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:HDMI 中的应用。 HDMI 2.0阻抗测试失败。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/687146/ts3dv642-application-in-hdmi-hdmi-2-0-impedance-test-fail

器件型号:TS3DV642

您好!

   我在 HDMI 应用中使用 TS3DV642、在 HDMI 2、0阻抗测试失败。

  当我测试相同通道 TS3DV642的 HDMI 阻抗时、测试 HDMI1.4没有问题。

   测试 HDMI2.0时、阻抗超过标准、即同一个卡。 在不使用 TS3DV642的 HDMI 通道的情况下、阻抗正常。

   对于已添加到 TS3DV642的 HDMI 通道、如何使其同时通过 HDMI1.4和 HDMI2.0的阻抗测试?

   正常数据并增加 TS3DV642相应通道超出附件等数据。

   HDMI 1.4测试中的正常阻抗:(IT 限制为100 Ω+-15%)

   

   HDMI 2.0测试中的异常阻抗:(IT 限制为100欧姆+-10%)

   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Yisyuan、

    此测试的灌电流是否开启?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

                       此测试涉及 HDMI 阻抗,必须检查 HDMI1.4和 HDMI 2.0、全部通过测试。
                       HDMI 2.0测试超出规格。(HDMI 2.0阻抗定义100欧姆+/- 10%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    是的、此测试的灌电流打开。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik Barton、
    对此问题有任何反馈?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    那么灌电流是否开启且 TS3DV642是否已启用? 如果路径中没有 TS3DV642、您能否共享接收端 TDR 的外观?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我今天已经在实验室中测试了 TS3DV642阻抗、虽然我看到它可能会由于器件中的 Ron 而影响 TDR、但我不认为它足以导致 HDMI 2.0灌电流阻抗故障。 是否在高侧没有 TS3DV642的情况下进行 TDR 测量?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jmmn、
    您是说高侧是 IC 的引脚31-38侧? (请参阅附件)
    我测试的 HDMI1.4阻抗通过、但 HDMI2.0失败。(HDMI 2.0阻抗定义为100欧姆+/- 10%)
    而 HDMI2.0阻抗测试必须是加电测试。 它不同于 HDMI1.4阻抗测试。
    在 HDMI2.0阻抗测试中、TS3DV642的开关被切换至测得阻抗的通道。
    您能否为我提供测试结果(关于 HDMI1.4和 HDMI2.0阻抗)?
    我想将您的测试结果与客户结果进行比较。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理直接电子邮件

    此致、
    JMMN