This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:具有 MIPI CSI-2信号的应用

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/692278/ts5mp645-application-with-mipi-csi-2-signal

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: SN75DPHY440SS

您好:

我正在帮助客户通过  TS5MP645 向 MCU 确认应用摄像头 MIPI 信号的 TS5MP645  

1、它是否增强了输出缓冲器? (由于 MIPI CSI-2电缆约为20cm~30cm、不确定输出驱动能力是否足够)

如果不是、我们可以为 CSI-2远距离布线提供什么建议解决方案或建议? (例如:转接驱动器或其他)

差分 I/O 引脚是否也支持使用 I2C 开关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    1) 1) TS5MP645是一款无源 FET 开关、没有输出缓冲器来增强信号
    2) 2)我会将此问题发送给我们的转接驱动团队、以提供转接驱动器的建议
    3) 3)差分 I/O 引脚可用于 I2C 等单端应用。

    您使用的是哪个 mipi 摄像头和工艺或组合、它们之间为什么有一条长电缆?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIPI 摄像机: OV5640

    流程:i.mx 6.

    我们的 PCB 尺寸为10cmx19cm。

    从 i.mx 6到 mipi 的 MIPI 布线可能更长5~9cm

    长电缆15~20cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您的看法中是否有一些建议?

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    我们没有 MIPI 转接驱动器、但 SN75DPHY440SS 重定时器可用于提高 MIPI 信号质量:
    www.ti.com/.../SN75DPHY440SS

    此致、
    JMMN