This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:关断状态下的输出阻抗

Guru**** 2864460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/694566/sn74lvc1g66-output-impendence-in-off-state

器件型号:SN74LVC1G66

你(们)好

SN74LVC1G66处于关断 状态时的输出阻抗是多少? 是高阻抗还是某些高低电平状态? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    SN74LVC1G66是一款无源 FET 开关、其 I/O 为 FET 的漏极和源极。  当开关处于关断状态时、连接漏极和源极的 FET 通道被移除、并将阻抗置于 I/O Hi-Z 之间  此器件没有任何驱动能力。  

    您可以在开关和多路复用器常见问题解答中找到更多信息。  

    您为何为自己的应用选择 SN74LVC1G66?  您连接 到器件的 I/O 的是什么?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam

    感谢您的详细回答。

    该器件用作1V 模拟信号开关、接收器为 MCU 的 GPIO。