This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:DGS 封装哪种封装是正确的或更喜欢?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/694557/ts5a23159-which-footprint-is-correct-or-prefer-for-dgs-package

器件型号:TS5A23159

尊敬的先生:

我想使用此器件并创建封装。

但是、我发现了2个与间隙距离不同的焊盘图案数据。

一个在 DGS 焊盘数据表中为4.4mm、另一个在 TS5A23159 BXL 文件中为4.077mm。

e2e.ti.com/.../DGS_2800_S_2D00_PDSO_2D00_G10_2900_.pdf

哪种封装正确或更喜欢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4292685、

    请在随附的 PDF 中使用间距为4.4mm 的 PDF。

    e2e.ti.com/.../DGS-footprint.pdf

    我将跟踪创建.bxl 文件的人员以更新该文件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam - San:

    感谢您的快速回复。

    我将使用随附的 pdf。

    此致、