This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:使用 TS3A24157进行 UART 切换

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/694563/ts3a24157-use-of-ts3a24157-for-uart-switching

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

您好 E2E 团队、

我正在寻找一个芯片、该芯片允许我使用相同的 UART 端口(RX 和 TX)来连接两个不同的外设。

低成本和小尺寸芯片更可取。 我的电压电平兼容1.8V 至5V。

此致

Devendra Singh Solanki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra、

    有多个支持1.8V 和5V UART 信号的2通道2:1开关。  

    您是如何到达 TS3A24157的?  您是否能够使用 TI.com 上的开关选择工具 来优化您的搜索?  

    您对 TS5A23157有何看法?

    谢谢、

    Adam