This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:与 LVDS 开关多路复用搭配使用。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/690169/ts5mp645-use-with-lvds-switching-multiplexing

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: HD3SS3415HD3SS3412

你(们)好  

是否可以使用 IC 来切换以1.2Gbps 运行的 LVDS 串行通道?

谢谢  

Oded  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oded、

    开关和多路复用器常见问题解答中、 我们建议选择通道带宽为数据速率1.5倍的信号开关。  

    例如 、每通道传输1.2Gbps 信号、我们建议使用 带宽为1.8GHz 的开关。  

    TS5MP645最低带宽为1.5GHz、通常为2GHz、可满足该要求。  

    您的系统中使用的1.2Gbps 信号是什么?为什么需要开关?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam 你好

    感谢您的快速响应。

    由于 TS5MP645仅提供0.4mm 间距 BGA、因此我不能将其用于我的应用。

    下一个备选方案是使用 HD3SS3415或 HD3SS3412满足以下要求:
    能够切换4个运行最大位速率为1.5Gbps 的 MIPI 信号通道
    能够以1.2Gbps 的速率切换 LVDS 信号
    3.在全球范围内,我希望将其用于 USB3.0、PCIe、HDMI 2.0a、DP 1.4开关。

    问题1:此 IC 是否适合执行上述任务?
    Q2:具有低速率(~10Mbps)高振幅(~ 1.2V)开关定义的 MIPI 标准低功耗模式-是否支持此功能?
    Q3:它是否能够切换单端信号? 也是~10Mbps?

    提前感谢

    Oded A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oded、

    HDMI 标准规定 TMDS 的电气电平比 GND 高2.7-3.3V。  HD3SS3415建议的电压范围为0至2V。  如果电压电平像 PCIe 一样进行交流耦合、这会起作用、但这会是直流耦合应用中的一个问题。

    此致、

    Lee