This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:使用 TS5MP645可将2个 MIPI 摄像机连接至中的单个 MIPI

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/694068/ts5mp645-using-ts5mp645-to-connect-2-mipi-cameras-to-single-mipi-in

器件型号:TS5MP645

您好!

 TS5MP645 MIPI 2:1开关能否连接、以便从2个 CS-2 D-PHY 摄像头(源)中选择一个为单输入?

数据表中并不清楚、它看起来只能将单个源连接到2个不同的输入端...

谢谢、

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    TS5MP645是一款双向无源 FET 开关。  这意味着它可以用作1:2或2:1开关。  

    您认为将2个 CS-2 D-PHY 摄像头(源)连接到单个输入是什么?

    谢谢、

    Adam